This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28710:反激式交流/直流仿真问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711068/tina-spice-ucc28710-flyback-ac-dc-simulation-problem

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在反激式拓扑的 TINA 仿真中、我们是否可以在初级侧和次级侧使用相同的接地符号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于仿真、用于初级侧和次级侧 GND 的符号不相关。 两者都在 SPICE 中连接到0V、因此您可以使用相同的符号(没有问题-因为您不模拟隔离)。