This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21274:具有空载测试功能的 PMP21274参考设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/708856/pmp21274-pmp21274-reference-design-with-no-load-testing

器件型号:PMP21274

您好!

基于 TI PMP21274参考设计原理图、我们构建了 PCBA 来测试热性能、但发现存在高温问题(电感器为~90度)。

但将 MODE 引脚重新接地后、电感器的温度正常(~45度)。

当 MODE 为 VCC 时、是否有关于空载条件的热测试报告?

或者再次提出其他支票建议。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您与我们联系。

    当 Mode 引脚连接到 VCC 时、您将运行 FPWM 模式、这意味着低侧和高侧 FET 在1个开关周期内交替开启100%。 这也意味着电感器正在对峰间电流进行充放电(三角波、振幅基于 Fsw 和电感)、在 FPWM 模式下、一般情况下、您将根据 FET 和电感器选择看到大约2至3瓦的输入功率。

    当 MODE 引脚接地时、器件将运行二极管仿真模式、 这意味着当低侧 FET 关断时、电感器开始放电电流、当开关周期结束前电流达到零时、高侧 FET 关闭以提醒开关周期不允许负电流流动、这也有助于节省效率。

    您可以在数据表中阅读有关不同模式的更多信息。

    此致、

    最大   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高最大值:

    感谢您对不同模式的解释。

    是的、我可以看到 FPWM 模式下的输入功率、然后在无负载的情况下也有加热电感器。

    我是否可以知道除了加热之外、还有什么 FPWM 模式的风险?

    是否可以在数据表中添加无负载 FPWM 模式下的热波形?

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    除了空载功耗较高外、FPWM 模式没有相关风险、但它具有在整个负载范围内固定频率等优势。  

    电感热与电感、Fsw、电感器的 DCR、电感器的磁芯材料有关、我可以在无负载的12V 电压下在 PMP21274上运行一些热、我预计电感器应该在60oC 左右。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的帮助、您还想进行24V 输入电压无负载测试吗?

    BTW、I Attach 电流电感器规格(SC7236D-110MHF)、供您再次检查。

    您是否可以再次为我们的支票提供建议?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../SC7236D-Series_5F00_Rev_5F00_A_5F00_HF_5F00_ITG_5F00_160519.pdf

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请使用示波器检查您的开关节点、确保其开关正常、振幅应为 Vout、占空比应为1-(Vin/Vout)、升压的占空比为开关节点为低电平时。

    12V 输入电压

      

    24V 输入电压

    这两个热图是在热平衡后的空载条件下在 PMP21274 PCB 上绘制的。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的支持。 我们将再次检查它。

    谢谢。

    此致、

    Eric