This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-PROC:TI-RTOS

Guru**** 2556750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/710204/rtos-ti-rtos-proc-ti-rtos

器件型号:TI-RTOS-PROC

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 专家:  

有关 TI-RTOS 的更多信息、我们有以下问题、  

1.我们可以在非 TI 芯片中使用 TI-RTOS 吗?

2.如果我们使用购买 TI 芯片以用于 RTOS、我们将来是否需要支付 RTOS 的许可证费用?

TI-RTOS 是否支持离线控制?

感谢您的帮助~!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    TI-RTOS 的许多器件是采用 BSD 许可证的开源器件。 其中包括内核和驱动程序。 您可以在任何器件上免费使用此软件、包括竞争对手的器件。 显然、有些软件、如 BLE 堆栈、不是开源的、只能在 TI 器件上使用。

    不确定遥控器的含义。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek、

    我能否将其标记为 TI 认为已解决?

    Todd