This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61041:解密模型

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/710753/tina-spice-tps61041-decrypted-model

器件型号:TPS61041
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我想使用 LTSpice XVII 中的 TPS61041模拟一些简单电路 我的问题是在 TI 网站上有一个加密模型。 在导入到 LTSpice 后、它不起作用。 当我尝试运行仿真时,我收到错误“节点太少:…… "。 是否可以订购/获取正常/解密的模型文件? 我不想使用任何仿真程序。

提前感谢您的帮助、

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:
    对于 TPS61041、遗憾的是未加密的 SPICE 模型不可分发。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    我们还提供免费的仿真器(TINA-TI)。 该模型已在 TINA-TI 中设置、您可以免费使用它来评估您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚使用了 TINA-TI 仿真器并解决了这个问题。 有时需要了解不同的软件:)