This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00088:适用于350mA 激光二极管的激光驱动器解决方案

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00088, ONET1131EC, ONET1101L, ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709530/tida-00088-laser-driver-solution-for-350ma-laser-diode

器件型号:TIDA-00088
主题中讨论的其他器件: ONET1131ECONET1101LONET1141LONET1151LONET8551TONET1151P

尊敬的 TI 专家:  

我想使用 TIDA-00088来驱动激光二极管(P/N:LU0976M200)。

但其工作电流为350mA、是否有任何 TI 激光驱动器解决方案可以与之配合使用?

我将更换 TIDA-00088中的激光驱动器。

非常感谢。

Derek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您关注 TI 的 ONET 解决方案。 我们支持10G 的 直接调制 激光驱动器 ONET1151L 和 ONET1101L 都能提供仅100mA 的偏置工作电流。 即使我们的10G 外部调制激光驱动器 ONET1141L 和 ONET1131EC 也具有 小于150mA 的最大偏置电流输出。    抱歉、我们没有任何能够支持350mA 偏置电流的激光驱动器。

    此外、TIDA-00088是一款10G SFP+参考设计模块  、旨在演示我们的10G 光学器件 ONET1151L、ONET8551T 和 ONET1151P 的性能。 因此、无法更换此参考设计中的激光驱动器、因为 GUI 基于 ONET1151L。 如果  您有兴趣、您可以使用特定的评估板来测试我们的 ONET 器件。

    谢谢、

    SRI