This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC25600:UCC25600 PSpice 瞬态模型不工作

Guru**** 2547510 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709368/tina-spice-ucc25600-ucc25600-pspice-transient-model-not-working

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有人测试过 UCC25600 PSpice 瞬态模型?  TINA-TI 瞬态 SPICE 模型起作用、但不知为何我无法从从软启动阶段开始的 PSpice 瞬态模型中获取任何栅极驱动信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考、我们将了解这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从 Web 下载了 PSPICE 模型、该模型正在切换。 请查看以下结果:

    来自器件的栅极驱动信号(GD1和 GD2)也可探测和切换。 请详细说明您的意思:"我无法从 PSpice 瞬态模型中获取任何栅极驱动信号"

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Karthik。  很高兴知道它能正常工作。  我将重新下载并再次尝试。  

    此致、
    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新启动了一个新项目、并使库配置文件只包含 UCC25600_TRANS.lib 和 nom.lib。 那么这个新项目就可以正常工作了。 我之前的项目配置了一组库、它们可能干扰了 TI 库。 感谢大家的帮助。