This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4631:开环增益和相位

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709713/tina-spice-ths4631-open-loop-gain-and-phase

器件型号:THS4631
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有人能够从 THS4631数据表中重新创建(在仿真中) AOL 图(图12)? 如果是、您使用了什么方法?

我已经尝试了几种常见的 AOL 查找方法、包括 TI 的"解决运算放大器稳定性"演示文稿中所述的方法、但 SPICE 模型的开环增益图似乎已经没有了。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您是指直流增益还是增益带宽积(GBWP)?

    是的、我注意到直流增益似乎有点偏、但 GBWP 与数据表大致相同。 一般来说、只要 GBWP 与数据表大致相同、直流增益的差异就不会影响稳定性。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢你的答复。

    是的、数据表显示了高达~5kHz 的80dB 平坦直流增益、但该模型在5kHz 附近没有该极点。

    极点一直向下接近0.1Hz、其中增益为~160dB。

    我同意、GBWP 看起来是正确的、这对于稳定性更重要。 看到数据表和仿真之间存在如此大的差异只是有一点不稳定性。

    谢谢、

    Sam