This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:Infineon 的 SPICE MOSFET IRFH3707

Guru**** 2557670 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706940/tina-spice-tina-ti-spice-mosfet-irfh3707-from-infineon

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

Infineon 的 SPICE 模型 MOSFET IRFH3707未编译到 TINA TI 中。 出什么问题了? 该怎么办?

写入 gabriel_hm@mail.ru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我们提供公开可用的 FET 未加密模型、以便我们了解一下。 如果模型为专有模型、请不要与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SUBCKT irfh3707pbf 1 2 3.
    *带有热 RC 网络的 SPICE3模型
    (二
    * 由 MODPEX 生成的模型 *
    *版权所有(c)对称设计系统*
    * 保留所有权利 *
    *未发布的许可软件*
    *包含专有信息*
    * 它是的属性 *
    * 对称或其许可器 *
    *商业用途或转售受限*
    *按对称许可协议*
    (二
    * 2009年8月3日生成的模型
    *模型格式:SPICE3
    *对称功率 MOS 模型(1.0版)
    *外部节点指定
    *节点1 ->漏极
    *节点2 ->门
    *节点3 ->源
    M1 9 7 8 8 mm L=100u W=100u
    .model mm NMOS 电平=1为1e-32
    +VTO=2.7123 lambda=0 KP=124.891
    +CGSO=7.01187e-06 CGDO=1.00003e-11
    RS 8 3 0.00999285
    D1 3 1 MD
    .model MD D is =1.95425e-09 RS=0.00328816 N=1.35398 BV=30
    +IBV=0.00025 EG=1 XTI=1 TT=1e-07
    +CJO=4.27496e-10 VJ=0.5 M=0.458653 FC=0.5
    RDS 3 1 9.5e+07
    Rd 9 1 0.0001
    RG 2 7 9.25821
    D2 4 5 MD1
    * MD1中使用的默认值:
    * RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
    * BV =无限 IBV=1mA
    .model MD1 D is = 1e-32 N = 50
    +CJO=1.20293e-10 VJ=15.0713 M=0.559018 FC=1e-08
    D3 0 5 MD2
    * MD2中使用的默认值:
    * EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
    * BV =无限 IBV=1mA
    .MODEL MD2 D = 1e-10 N = 0.401196 RS = 3e-06
    RL 5 10 1
    FI2 7 9 VFI2 -1
    VFI2 4 0 0
    EV16 10 0 9 7 1
    电容11 10 2.64737e-10
    FI1 7 9 VFI1 -1
    VFI1 11 6 0
    RCAP 6 10 1
    D4 0 6 MD3
    * MD3中使用的默认值:
    * EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
    * RS=0 BV =无限 IBV=1mA
    .model MD3 D is = 1e-10 N = 0.401196
    .ends irfh3707pbf

    * SPICE 热模型子电路
    SUBCKT irfh3707pbft 5 1.

    R_RTHERM1 5 4 2.16855
    R_RTHERM2 4 3 6.69546
    R_RTHERM3 3 2 17.9461
    R_RTHERM4 2 1 2011年18月
    C_CTHERM1 5 1 0.0000857
    C_CTHERM2 4 1 0.0020005
    C_CTHERM3 3 1 0.0273205
    C_CTHERM4 2 1 2.0548171

    结束 irfh3707pbft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    要将子电路编译到 TINA 网络表编辑器中、请将第一行保留为空白、因为 TINA 网络表编辑器忽略第一行。

    请查找随附的 IRFH3707的.TSM 文件。 请注意、我已删除 SPICE 热模型子电路的完整定义(主子电路未使用该定义)。

    我还根据 MOSFET 的特性对其进行了仿真。 以下是获得的结果:   

    宏:

    e2e.ti.com/.../IRFH3707.TSM

    此致、

    Karthik