This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01212:如何针对具有光学端口的 IEC 62056-21协议应用单路双向红外 LED 通信

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705369/tida-01212-how-to-apply-single-bidirectional-infrared-led-communication-for-iec-62056-21-protocol-with-optical-port

器件型号:TIDA-01212

因为此参考设计用于 IrDA 通信。
此设计是否适用于具有光学端口的 IEC 62056-21协议?
TI 能否提供准确的参考设计或任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法访问 IEC 62056-21文档、因此无法提供确切的答案。 据我所知、其中的光学端口由一个红外发送器和一个红外接收器 LED 进行定义。

    TIDA-01212处理 IrDA PHY 层的速率为9600bps、通过将提供的 TIDA 的传感器控制器固件拆分为 TX 和 RX 部分、可修改为与两个单独的红外 LED 配合使用以进行发送和接收。

    客户有责任在 TIDA-01212之上实现任何所需的通信协议(专有协议、或者可能是 IEC 62056-21)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milen、

    非常感谢您的回答。

    我的大致目标解决方案是通过使用单个双向红外 LED 而不是两个单独的红外 LED 来修改 IEC 62056-21通信。

    是否可以使用不带 IrDA PHY 层的单个双向红外 LED 来实现修改后的 IEC 62056-21通信?
    (仅使用单红外 LED 技术)

    是否可以为单个双向红外 LED 技术实现位拆裂 UART?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tinkr、

    这些是非常一般的问题、因此我无法为您提供准确的答案。

    通常、您可以通过定义起始位、数据位数、奇偶校验位和停止位以及数据速率、将 IrDA PHY 替换为自己的协议。 我假设62056-21定义了这应该是什么样的。

    另一方面、我不熟悉 IEC 62056-21文档、因为我已经写过了-所以我无法肯定地确认您可以实施该协议、尽管我认为这应该是可能的。

    关于 UART 位拆裂- Sensor Controller Studio 工具包括一个 UART 仿真器示例、请检查 Sensor Controller Studio 的开始页面、并将 UART 仿真器示例导入 Sensor Studio、然后转至代码生成器并创建代码(生成驱动程序源代码)。
    然后单击右下角(查看输出目录)以打开包含相关 CCS 代码示例项目的目录。

    这款 TI 工具(与 TIDA-01212无关)也可能对您有所帮助?
    www.ti.com/.../BOOST-IR

    此致、
    米伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milen、

    非常感谢您的信息。

    单个双向红外 LED 中的 Rx 采样率。 在 TIDUCF0中、 μs 率为9600Hz (1/9600 = 104、166 μ s 周期)。

    如果我们以9600 bps 的速率传输数据。 我们是否需要提高 Rx 采样率? (例如 Rx 采样率的 UART 大约是位速率的16倍)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tinna、

    我已经在 Thread ID:707663中回答了该问题,所以我要关闭这个问题。

    此致、
    米伦