请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我使用的是 TINA 9.3-1。 我想使 LISN 电路如下所示、并对结果进行仿真。
对于上述电路、要实现的目标如下所示。
请指导我实现目标、因为 TINA 工具在不同实例下提供不同的输出曲线。
我面临的另一个问题是、当目标位于 dBuV 中时、输出曲线以 dB 为单位显示、因此如果有任何可获取如上所示图形的配置、请指导我。