This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:自举电路

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, TLC372, TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/708351/tida-00366-bootstrap-circuit

器件型号:TIDA-00366

您好!

根据 TIDA-00366的原理图、从一开始就很明显、自举电容器未充电。

因此  不提供用于三相电流感应的 AMC1301 IC、因为它们的 VDD1由自举电路(VCC_U、VCC_V、VCC_W)供电。

 AMC1301 数据表中注意到、当 VDD1电源丢失时、存在一种失效防护输出策略、即 Vout-p 变为零、Vout-n 约为2.7V。 AMC 输出通过 OPA320以0.797的增益进行放大 、然后得到1.65V (2.7*0.797+1.65=3.8v)。 因此、OPA 输出在3V3中饱和。

因此、过流保护比较器(TLC372)可实现其占空比、并 产生过载信号(TLC372的输出)、从而使 Nand-gate 输出变为高电平、即禁用信号。

最后、禁用信号会关闭 ucc21520。 因此根本无法对自举电路充电。

我是对的吗? 这就是我在电路中遇到的情况。 是否有任何解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

                感谢您了解我们的 TIDA-00366。 请注意、此设计可通过外部隔离式电源或 在内部使用自举技术为栅极驱动器供电。 您对使用自举技术启动的过流保护电路进行的分析是正确的、在使用外部电源供电时不会发生这种现象。 因此、在您的设计中、您可以修改电路、使 MCU SW 禁用栅极驱动器而不是硬件。 或者、您可以在"过载"硬件路径中添加逻辑、该逻辑将在上电序列后由 MCU 启用。 希望这能澄清。

    此致

    Navaneeth