This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:仿真问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/708138/tina-spice-simulation-issues

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试实现以下电路、这是 EMI 滤波器的一个模型、但它显示了错误消息、如下面的屏幕截图所示。 那么、让我知道我应该做什么。 (对于以下电路)

有时、我还会在随机实施其他电路时作为浮动节点收到消息。  (不适用于以下电路)

我想知道是否有必要为电路接地、由耦合电感器线圈或具有交流电源的变压器进行隔离? 如果是、那么当交流电源极性不断变化时、我必须放置在哪里。 (不适用于以下电路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请附上您的 TSC 文件、以便我们查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../t10.TSC

    我已附上 TSC 文件、以获取上一帖子中发送的原理图屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth、

    是的、您必须添加接地节点。 您可以将其添加到电感器 N2的任一侧。  

    这个问题是由于在进行直流分析时、电感器被视为短路、电容器被视为开路。 因此、在没有 GND 的原理图中、由于 C5和 C2将打开、因此没有 GND 的返回路径。