This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01350:请求 Altium 设计项目文件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707479/tida-01350-altium-design-project-files-request

器件型号:TIDA-01350

尊敬的 Sirs:

我想对您的 TIDA-01350设计进行修改、以便将其与雪崩光电二极管 (和其他偏置组件)配合使用以进行测试。

是否可以从您那里接收此设计的原始 Altium 项目文件?

此致、

Enrico。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、

    您应该能够下载设计文件并将其导入到 Altium 中以开始设计。 原始 Altium 文件可能不会很有用、因为我们使用的内部组件数据库不适用于设计中的任何组件。

    此致、