This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:自举电路

Guru**** 2959870 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, AMC1301, OPA320, TLC372, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/708345/tida-00366-bootstrap-circuit

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件: AMC1301、 OPA320、 TLC372、 UCC21520

您好!

根据 TIDA-00366的原理图、从一开始就很明显、自举电容器未充电。

因此不提供用于三相电流感应的 AMC1301 IC、因为它们的 VDD1由自举电路(VCC_U、VCC_V、VCC_W)供电。

AMC1301数据表中注意到、当 VDD1电源丢失时、存在一种失效防护输出策略、即 Vout-p 变为零、Vout-n 约为2.7V。 AMC 输出通过 OPA320以0.797的增益进行放大、然后得到1.65V (2.7*0.797+1.65=3.8v)。 因此、OPA 输出在3V3中饱和。

因此、过流保护比较器(TLC372)可实现其占空比、并产生过载信号(TLC372的输出)、从而使 Nand-gate 输出变为高电平、即禁用信号。

最后、禁用信号会关闭 ucc21520。 因此根本无法对自举电路充电。

我是对的吗? 这就是我在电路中遇到的情况。 是否有任何解决方案?

谢谢。