This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:TI-RSLK

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707309/msp432p401r-ti-rslk

您好,  

RSLK 的器件型号是多少?

tirslk_maze_1_00_00 tarball 已从 http://ti.com/rslk 下载 、PeriodMeasure 程序已编程到 MSP432P401R 板中。

如何测量输入引脚的周期?

项目的主要知识是什么?

我希望你能帮助我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。 我将与 rslk 团队联系(rslk_support@list.ti.com)。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 测量周期的工具是 TExaS 显示器。 软件 zip 内有 TExaSdisplay.exe。 请参阅模块1、了解如何使用 TExaSdisplay 逻辑分析仪和振荡器。 您还可以使用独立的示波器来执行测量。