This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DS90LT012A:DS90LT012A PSpice 模型

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707956/tina-spice-ds90lt012a-ds90lt012a-pspice-model

器件型号:DS90LT012A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想知道 DS90是否有 pspice 模型? 我尝试找到一个、但只有 IBIS 模型。

如果不是,我可以用 Orcad (模型编辑器)转换 IBIS 模型,以获得有效的 pspice 模型吗? 我知道我们可以将 ibis 模型转换为 pspice 模型,但我想知道它是否真的是组件的可信模型?

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有该部件的 PSpice 模型。

    在将 IBIS 转换为 PSpice 方面、您实际上需要使用模型模拟哪些关键参数。 IBIS 模型描述了数字输入和输出缓冲器的特性、例如电压与电流以及电压与时间。 如果您希望使用 pspice 仿真这些特征、那么是的、我强烈建议您使用 OrCAD 模型编辑器尝试 IBIS 到 PSpice 的转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!