This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8965:变压器订购链接/替换器件?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707481/pmp8965-transformer-order-link-replacement-part

器件型号:PMP8965

大家好、  

我想构建此参考设计5V 2.5A USB 电源。 我可以找到除变压器之外的每个组件。 我到处都看不到,也找不到任何东西。 如果你们知道我可以实际购买的替换器件和/或知道我可以在哪里购买原始器件、请尽快通知我。  

TI 参考设计链接:  

变压器零件号  750811114 (这是 一个 W ü Würth Elektronik 器件型号)  

谢谢、  

John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    我建议您使用 Webench 来找到所需的变压器。
    只需输入和输出信息、您就可以获得所需的变压器参数。
    www.ti.com/.../UCC28740

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    PMP8965中使用的该特定变压器(PN 750811114)由 Wurth 设计。 您需要直接与他们联系、以获取有关如何采购的更多信息。 有关其美国销售的联系信息、请访问以下链接。

    www.we-online.com/.../contacts_weg.php

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    非常感谢!