This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01333:为什么需要 TPS55010?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, TPS55010, TIDA-01333, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707593/tida-01333-why-is-tps55010-needed

器件型号:TIDA-01333
主题中讨论的其他器件:ISOW7841TPS55010INA149

团队、

如果 ISOW7841提供隔离式电源、为什么该参考设计使用 TPS55010?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、
    以下是用户指南 P2的摘录、有关此主题的更多详细信息、请参阅 UG 的其余部分
    "TIDA-01333设计具有两个隔离式电源来为电路板的隔离侧供电。 FlybuckTm
    转换器拓扑由 TPS55010 Fly-Buck 稳压器和变压器组成、用于
    创建 MUX 和 INA149器件所需的±15V 电源轨。 该板提供两个选项
    生成+5V 电源轨。 在第一个选项中、用于±15V 电源轨的同一个变压器具有另一个
    分离绕组以生成+5V 电源轨。 可以通过打开的跳线禁用或启用该电源轨
    或关闭低压降稳压器(LDO)、该稳压器随后连接到单独的5V 稳压器
    变压器的绕组。 在第二个选项中、ISOW7841器件创建的+5V 电源轨可以是
    已使用。 这两个选项的实现使用户能够相互评估这两个选项"
    MCV