This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:将 EVM 调整为48V 和40A

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19506KCS, CSD18532Q5B, CSD18536KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707605/tida-00120-adjust-the-evm-to-48v-and-40a

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件:CSD19506KCSCSD18532Q5BCSD18536KCS

大家好、团队、

在测试报告-(PMP7605)中提到、只需将 MOSFET 更改为100V、即可轻松更改和调整 EVM 以支持48V 和40A。

如果您能为 我推荐合适的替换产品 以满足这些要求、并且 需要进一步修改、我会很高兴。

提前感谢您的参与、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,
    如指南所述、您需要在 FET 选择中调整两个参数以支持您的用例:额定电压和封装。
    适用80-100V FET、但您还需要更改布局以支持 TO-220封装来处理额外电流。

    对于主开关 FET (Q2、Q3、Q4和 Q5)、现有的 CSD18532Q5B 可更改为 CSD19506KCS。
    电源控制 FET (Q1、Q6和 Q7)、60V FET 将适用、因为它们不会经历相同的开关电压瞬变。 CSD18536KCS 可在此处升级。

    还应确保 PCB 走线能够处理您希望在设计中施加的电流、并仔细考虑热管理。

    此致、
    Bart Basile
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BART、非常感谢您提供的详细答案。
    我将进行检查。

    此致、
    Shai