This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00151:注册板

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, PGA460, PGA460-Q1, TIDA-00151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707719/tida-00151-reg-board

器件型号:TIDA-00151
主题中讨论的其他器件:PGA450-Q1PGA460PGA460-Q1

您好!

   我对购买电路板和超声波传感器非常感兴趣。 但在董事会中、我有一些技术方面的疑问。 我需要将我的机器设计为一个超声波传感器首先发射、然后由另一个超声波传感器接收、有时它会传输信号、另一个超声波应接收该信号。 例如、我需要控制板载发送和接收。 请向我提供所需信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    是的、PGA460-Q1或 PGA450-Q1将能够实现这种双静态类型的传感器实现。 双静态意味着您可以使用单个 IC 来驱动独立的发送器传感器元件、同时监控独立接收器传感器元件上的返回情况。 您可以在 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册( www.ti.com/.../slaa732 )的第3.1节"声纳配置"中阅读有关此类实现的更多信息。

    或者、根据发送器和接收器元件的位置/位置、您可以为两个收发器指定一个独立的 IC、以便将任一收发器用作仅监听、仅发射或突发和监听类型的传感器。

    我建议您使用 PGA460、因为它提高了性能并降低了软件/开发开销。 我们提供了各种与 TIDA-00151等效的小型参考板、但适用于 PGA460。 此参考设计列表可在下一页的设计文件部分找到:
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    您将注意到在驱动器模式(变压器与半桥)和传感器配置(单静态与双静态)方面有一些选项。
    如果您可以指定您的性能要求、我可以帮助您提出更具体的建议:
    1) 1)您的要求范围是多少(最小和最大)?
    2) 2)什么是应用/系统用例?
    3) 3)您需要的视场是什么?
    4) 4)传感器是否会暴露在污垢/灰尘/碎屑/水/冰上?
    5) 5)您是否对空间、尺寸或功率有任何限制? 超声波模块的可用电源电压是多少?

    在跳过参考设计评估之前,我通常建议用户使用 PGA460-Q1 EVM ( www.ti.com/.../boostxl-pga460 )开始评估/开发,以便首先熟悉使用随附 PGA460-Q1 EVM GUI ( www.ti.com/.../slac739 )的器件。