This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10737:LM74610和汽车设计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706915/pmp10737-lm74610-and-automotive-design

器件型号:PMP10737

尊敬的先生/女士

随附的文件是使用 LM74610进行反极性保护的输出电压和电流测量。 前端:14V
当负载电流为1A 时、Vo=13.8XV、当负载瞬间被拉至5A 时、输出电压将下降至13.2V。
这种现象是否正常?e2e.ti.com/.../_388FFA51FB96D358_DROOP_188A0493_.pdf

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄您好、
    为了进行交叉检查、我认为您使用实验室电源来测试 PMP10737。 电压下降可能是由于电源的内部电阻及其调节。
    要为您提供合适的解决方案、您可以检查/发送示波器图、该图测量 LM74610的输入电压、输出电压及其负载电流。
    谢谢
    此致
    Rama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rama、
    感谢你的善意帮助。 让我与客户核实一下。
    此致、
    黄上