This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV3201:TLV3201工具的奇怪输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707307/tina-spice-tlv3201-strange-output-from-the-tlv3201-tools

器件型号:TLV3201
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用来自网络的未加密 SPICE 模型、并根据规范第14页的参考电路进行配置。 但是、一旦我通过负端子运行一个三角输入、我会在正端子上看到奇怪的输入。 出什么问题了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina、

    请仔细检查模型是如何导入/包含的。 您的电路在 TINA-TI 中按预期工作:

    谢谢、
    JC