This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00176:C 文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00176, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707436/tida-00176-c-files

器件型号:TIDA-00176
Thread 中讨论的其他器件: C2000WAREcontrolSUITE

您好!
客户阅读 TIDUA05A (http://www.ti.com/lit/ug/tidua05a/tidua05a.pdf)  

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、先生、您好、祝您好。 您的客户是否对此设计有具体问题? 此设计的设计文件是否存在一些问题? 请提供建议。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    对硬件进行了详细描述、他重建了自己的硬件。 现在、他想要对其进行测试并要求提供 F28069软件文件。

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Holger。 负责工业电机驱动团队设计的 Martin Staebler。 此致、JF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    我们只为具有 TIDA-00176的 F28069M 提供二进制可执行代码、但无法提供源代码。
    但是、我们在 C2000产品页面上提供了记录在案的正弦/余弦编码器源代码、请参阅此处的文档: www.ti.com/.../sprui54.pdf

    外设驱动程序适用于 TMS320F2837xD/S 系列。 要移植到 F28069M、我将使用来自最新 C2000Ware 的外设驱动程序示例:www.ti.com/.../c2000ware ;如果已经熟悉通过 controlSUITE 提供的 C2000软件示例: www.ti.com/.../controlSUITE

    此致、
    Martin