This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01575:SimpleLink SDK Explorer

Guru**** 2554150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706481/tida-01575-simplelink-sdk-explorer

器件型号:TIDA-01575

您好!  

我已经为 TIDA-01575构建了 PCB、并在 CC2650和 MSP432上对固件进行了编程、到目前为止都很好。 我从 Play Store 安装了 SimpleLink SDK Explorer、但没有显示简单的电机(演示设计部分不存在)。 您在 http://www.ti.com/lit/ug/tidudk5a/tidudk5a.pdf 上展示的演示 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (继续)因此视频或 PDF 中显示的演示无法正常工作、这是因为 SDK Explorer 不会在视频上显示任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carlos

    您为 TI 参考设计提供了什么输入。 是谐振器还是电机? 如果是谐振器、那么您会对它回放什么频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好、是一个谐振器。 事实上、问题非常简单、当我在 Android 电话上安装 SDK Explorer 时、Android 蓝牙应用程序不会显示"演示-设计"部分(如 www.ti.com/.../tidudk5a.pdf 第20页和21页所示) 在 TI 网站上、没有一个地方可以找到它... 可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    然后,页面显示什么内容(您可以发送快照)?

    如果页面底部显示"Current SimpleLink SDK"(当前 SimpleLink SDK)为"SimpleLink 3x20 WiFi SDK"、则轻触该页面并将其更改为"SimpleLink SDK Buetoth Plugin"、然后单击屏幕右上角的"Select"按钮。 另请注意、目前仅 iOS 设备支持该应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这些是 Google Apple Store 安装的 Android 软件的屏幕截图、没有电机或振动应用的提示... 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以、它仅在 iOS 上、而不是在 Android 上... 运气不好…… 您是否知道在 Android 中是否有机会使用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    是的、目前只有 iOS 版本。 该团队正在为应用程序的下一次更新中的 Android 版本进行工作。