This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5118:VCC 电容器-无法更改"自定义"组件

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706139/webench-tools-lm5118-vcc-cap---cannot-change-custom-component

器件型号:LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

一位客户提请我注意、Webench 不允许他们将 LM5118设计 VCC 电容器从"定制"1uF 默认值更改为实际器件型号。 这可能是因为它列出了0欧姆的 ESR、所以没有显示替代组件。 请您仔细研究一下这个问题吗? 查看数据表、1uF、16V 或25V X7R 电容足以满足大多数应用的需求。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我们已重新关注此问题。下周 TI.com 上将提供修复程序。

    谢谢、此致、
    普拉文 B