This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们能否从电源架构工具中导出电源块的 ppt 或 exehl?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705708/can-we-export-ppt-or-excehl-for-power-block-from-power-architect-tool

大家好、团队成员。

这是 Masa。

我是否可以让您了解电源架构工具是否可用于将电源树导出到 Excel 或 ppt 中、因为如果可以的话、构建方框图很容易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masaharu、

    目前、我们没有在 Excel 或 PPT 中导出设计的选项。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen -San。

    谢谢您的回答。

    最好是 webench 具有它。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu-San、

    感谢您的宝贵反馈。 我们将把这一 信息转发给 WEBENCH 开发团队、以检查我们是否可以在未来添加此功能。  

    谢谢、此致、

    普拉文 B