This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA199-Q1:TINA 中的双向运行

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA199-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705331/tina-spice-ina199-q1-bidirectional-operation-in-tina

器件型号:INA199-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA199

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在 TINA 中仿真 INA199-Q1、并尝试以双向方式使用它。 在 INA199-Q1数据表的第9.2.2节中、它显示了如何在该设置类型中使用该器件以及在输出端应达到的期望值。

但是、当我运行仿真时、当电流变为负值时、似乎会出现一些削波:

e2e.ti.com/.../INA199_2D00_Q1-Ref-Config.TSC

如果您能帮助我在 TINA 中实现正确的双向运行、那将不胜感激!

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    我们的一名团队成员将查看这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    您的电路具有介于-4V 和+4V 之间的输入共模范围。
    问题是 INA199A1/2/3 系列器件的额定输入共模电压为-0.3V 至26V、电源电压为5V。

    如果您向 信号源添加直流偏移 、以便信号的最小输入共模电压为-0.3V、则削波消失。
    随附此修订版的原始电路的修改版本。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../INA199_2D00_Q1-Ref-Config_5F00_revd.TSC