This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00161:TI 是否有 TIDA-00161的参考代码?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00161, TLC5958, TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705836/tida-00161-does-ti-have-reference-code-for-tida-00161

器件型号:TIDA-00161
主题中讨论的其他器件: TLC5958、 TLC59581

尊敬的先生:

        我们遵循 TI 设计 TIDA-00161来设计 TLC5958的 PCB。 您是否愿意向  我们提供参考代码或寄存器序列以供参考,顺便说一下 ,TI 是否还有任何工具开发 TLC5958? 谢谢。

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason、

    我们没有 TIDA-00161的代码,但您可以使用第三方工具(NovaLCT-Mars v4.2.6 CTM23.0.1)进行开发。

    我们有一个简单的 TLC59581示例代码供您参考:

    e2e.ti.com/.../TLC59581-Sample-Code.zip

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth