This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40328:连接到电源时无法启动

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40328, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705516/pmp40328-unable-to-start-up-when-connected-to-power

器件型号:PMP40328
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您好!

      最近、我们一直在研究 PMP40328模块、我们在网站上关注了 BOM 和 PCB 板(不更改任何主题)。 我们在该模块上遇到了一些问题。 当我们在空载和有负载时以 Vac 输入= 100V 的电压为其供电时、PMP40328似乎被锁定。 该模块似乎被锁定了、我们不知道原因。 引脚 PWML 和 PWMH 未输出 UCC28780的信号。

下面的信号是我们的 PMP40328在 Vac = 100V 输入下的一些测试结果。

1. VDD (10-17.5V 范围内的三角波)

2. Vref (UCC28780的 REF 输出,将降为0 )

3. Q7的 VGS (BSS126 H69006、电压范围为-2V 至-1.6V)

当 PMP40328中出现问题时、我们应首先检查哪里?

我们已经测量了无源组件、看起来可以。 次级侧没有电压和电流。

感谢您回答问题!  

此致、

Chiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiao、

    首先、感谢您为 ACF 选择 TI UCC28780解决方案。

     根据 VDD 和 VREF 波形、UCC28780配备了正确的电源启动。 但是、没有 PWML 信号。 您能否检查 HVG、RDM 和 RTZ 引脚上是否存在短路或开路?  在 UCC28780数据表第35页中、它显示了相关的保护和操作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    我们检查了上面提到的引脚 HVG、RDM 和 RTZ 引脚、发现 RDM 和 RTZ 引脚短路。 此外、我们用更高的精度替换了电阻器、并再次焊接了它。 PMP40328工作成功!

    非常感谢您的帮助!

    此致、
    Chiao