This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5117:Webench 热仿真:电路板上出现了6K#39;C 温度、让我感到惊讶。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705521/webench-tools-lm5117-webench-thermal-simulation-it-appeared-6k-c-temperature-on-the-board-which-make-me-amazing

器件型号:LM5117

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

    我在以下链接中遇到了有关热仿真的问题。 电路板上的温度为6K'C、这让我感到惊讶。 你可以有什么想法吗?

谢谢!

此致、

彭振荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我们正致力于这方面的工作。 一旦解决此问题、我们将通知您。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    当 BOM 中存在自定义组件时、热仿真期间会产生非常高的温度。 我们建议您在 BOM 中选择替代组件以解决此问题。

    谢谢、此致、
    普拉文 B