This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:与 LMG1020EVM-006相比

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020EVM-006, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705067/tida-01573-vs-lmg1020evm-006

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020EVM-006LMG1020

比较中的原理图
 TIDA-01573 -适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计(不出售)

使用
 LMG1020EVM-006 - LMG1020 GaN 低侧驱动器+ GaN FET 激光雷达评估模块(可在 TI 商店购买)

它看起来是同一个板。

它们之间没有关联的区别是什么?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BO:

    感谢您的深入、我和 LMG1020的应用。

    这些板是相同的。
    TIDA sch: www.ti.com/.../tidrvr3.pdf
    EVM sch: www.ti.com/.../snou150.pdf

    TIDA sch 的第一页包含该器件的方框图、该方框图基本上表示 TIDA 板与 EVM 相同。

    TIDA-01573和 LMG1020EVM-006 BOM/原理图是相同的。
    唯一的区别是 DNP 组件包含在 TIDA BOM 中。
    这是否带来了混乱? 您认为我们可以如何清除它?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    令人困惑的是、我们在 TIDA 页面上提到"完全组装的电路板(如上所示)仅用于测试和性能验证、不可出售。"  而不是在 EVM 相同且可购买时引用它。

    这是误导性的、对我来说毫无意义。

    此致、Bernd