This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 DMD 安装到 Thorlabs 设备中

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704588/mouting-dmd-into-thorlabs-equipment

尊敬的技术人员:

我想在实验室的光学设置中加入一个 DMD、用于接近单像素成像的应用。 您是否为此类集成提供自定义解决方案?

需要将其倾斜45°至光学扫描床、以便输出光束与输入光束位于同一平面。

感谢您的帮助、致以诚挚的问候、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien、

    我们不提供专门为此目的制作的任何产品、尽管我们已在我们的机械车间进行了此类安装以进行测试。  不难。

    通常使用带有支架的安装 DMD 板的板、然后将该板安装到垂直安装的小型旋转板上(以确保所有 h 相同)。  然后再制作另一个板来安装控制器。

    Fizix