This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN54ACT14:需要 IBIS 文件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74ACT14, CD74ACT08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704966/tina-spice-sn54act14-ibis-file-required

器件型号:SN54ACT14
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74ACT14CD74ACT08

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!


我在 IBIS 文件中搜索上述组件。 您能提供相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita、您好!

    商业级器件具有可供您使用的 IBIS 模型。 SN74ACT14。

    我将看看您提出的其他请求。 我没有看到 CD74ACT08的型号。

    此致、

    David Larkin

    设计支持服务