This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:如何将温度控制添加到宏中

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/705234/tina-spice-tina-ti-how-to-add-temp-control-into-macro

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我想为 NTC/PTC 热敏电阻构建 SPICE 模型、它是可变电阻与珍珠。

现在、我构建了一个模型、可以使用电压来控制输出电阻值、但如果我想使用温度分析、它无法工作

我在 TINA 中找到了其他 PTC/NTC 模型、但我看不到宏。

这对我们的团队非常重要、感谢您的帮助!

谢谢、此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    您能否使用内置 PTC/NTC? 如果您将类型更改为"PTC-Default"、则可以调整其参数:

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    如果要在仿真器中进行温度扫描、则需要在电阻器中指定温度系数。 放置电阻器时、请查看"帮助"按钮、然后双击该按钮。 (下面显示了一些详细信息)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的快速响应。 当我想构建一个2阶模型时、您的建议非常有用。

    但对于我的模型,热敏电阻是3阶:

    如何将其转换为 TINA 模型?

    谢谢。

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    我们将与您进行内部讨论、并在结尾处发布摘要