This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA199-Q1:结合 INA199-Q1和 TAS5421-Q1时仿真不起作用

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TAS5421-Q1, INA199-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704885/tina-spice-ina199-q1-simulation-not-working-when-combining-ina199-q1-and-tas5421-q1

器件型号:INA199-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITAS5421-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我尝试使用 TAS5421-Q1和 INA199-Q1运行瞬态仿真。 在此电路中、INA199-Q1只是检测流入扬声器/负载的电流。 当我独立运行 TAS5421-Q1仿真时(如文件中的蓝色方向所示)、仿真运行正常。 一旦我在电路中执行 INA199-Q1、分析就会失败。

e2e.ti.com/.../TAS5421_2D00_Q1-INA199_2D00_Q1.TSC

我们非常感谢您为仿真运行提供的任何指导。 谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    感谢您上传您的电路。
    在 尝试计算 初始运行点时、瞬态仿真似乎失败。

    一种替代方法是跳过瞬态仿真开始处的初始工作点。
    选择 Analysis/Transient (分析/瞬态)后、将出现一个弹出窗口。
    在弹出窗口中、选择"Zero Initial Values"、然后点击"OK"、如下图所示。

    之后、仿真似乎运行良好。

    此致、
    John