This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:TIDA-00364的 TIDA-00366感应电路(电流、电压和温度)的应用

Guru**** 2885700 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00364, TIDA-00366, TIDA-00445, TIDA-00316, TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704461/tida-00366-application-of-the-sensing-circuitry-current-voltage-and-temperature-of-tida-00366-for-tida-00364

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件:TIDA-00364TIDA-00445TIDA-00316TMP235

您好!

TIDA-00364是一款基于 MOSFET 的48V 直流总线高电流逆变器、与我对具有相似直流总线电压的同步磁阻机器的逆变器的要求非常相似。

但是、它没有配备感应电路。

我想知道、为 TIDA-00366设计的 PCB 是否也可用于感应 TIDA-00364的电压、电流和温度、而无需在其中安装 IGBT 模块及其栅极驱动器。

请分享您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pallab、

    TIDA-00366可测量高达50Apk 的最大电流。 TIDA-00364的输出电流额定值为130Arms。 使用分流电阻器测量此电流将导致感测电阻产生较大的功率损耗。 您可以参考 TIDA-00316或 TIDA-00445进行高电流测量。

    如前面的主题所述、对于直流链路电压测量、TIDA-00366电路也可用于 TIDA-00364。 如果您不需要隔离、请使用分压器和运算放大器放大器电路来驱动控制器 ADC。

    对于温度检测、TIDA-00366使用 IGBT 模块内部集成的 NTC。 对于 TIDA-00364、您需要在电路板上添加外部温度传感器。 TMP235等器件应该是合适的。

    此致、
    Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    非常感谢您分享您的观点。

    此致、

    Pallab