This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:电流反馈放大器噪声分析

Guru**** 2554160 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704868/tina-spice-current-feedback-amplifier-noise-analysis

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

ı 对电容行为建模(短路或开路)对于噪声分析、许多参考教程仅考虑电阻网络即可计算噪声分析、我知道电容被认为是无噪声的、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mert、

    在本例中、我认为您无需执行任何其他特殊操作、只需将电容器放在您的分析中即可。

    如果您碰巧有教科书:David A. Johns & Ken Martin 著的"模拟集成电路设计"。
    在第4章、电容器和电感器部分、"电容器和电感器不会产生任何噪声。 但是、它们会累积其他噪声源产生的噪声。

    Herman