This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:容性负载的冷启动

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704647/tida-00951-cold-start-for-capacitive-load

器件型号:TIDA-00951

大家好、TI 团队:

      对于之前在2018年1月27日讨论的冷启动帖子(回复时间),  我认为  双向转换器工作时,低侧电感器电流下降情况为(N*Vout-Vin )>0。

<Vin/N ,need an additional boost converter for start-up。 时    

    但 在实际 应用中,400V 总线通常存在高容量电容, 例如,8000uF。 升压转换器需要  几 秒的启动时间,以及 更长 的输入电压=60V。时间

‘s      。,当总线电压高达150V 时,某些总线设备开始工作并下拉总线电压

    需要解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户5498854、您好、感谢您关注德州仪器和 TI 设计。 您在这里还有另一个 E2E 主题/相同问题。 我已经将该主题转交给了我们在印度班加罗尔的工业电力输送团队、他们应该很快做出响应。 对于此线程、我将关闭它、因为存在重复的线程。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs