This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5069:无法导入基于半导体 MOSFET PSPICE 模型加密的数据

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5069, CSD19535KTT, CSD19536KTT, CSD19532KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/685890/tina-spice-lm5069-cannot-import-encrypted-on-semiconductor-mosfet-pspice-model

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TINA-TICSD19535KTTCSD19536KTTCSD19532KTT

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在将 ON Semiconductor 的 FDMT80080DC 的模型导入到 TINA 中时遇到问题。  我已经按照应用指南操作并尝试将其导入为新的 Marco、但当它尝试从文件中读取时、它会显示错误"加载库:文件为空!"。  我还尝试将其导入为 PSPICE 网表、并在文件加载时导入、但它不会编译(错误消息的屏幕截图如下所示)。

PSPICE 模型文件已加密、我联系了 ON Semiconductor、了解他们是否可能与我共享未加密版本、以便我可以进行此仿真、但很遗憾他们不愿意这样做。

我想使用这个特定的 FET 来仿真 TI 的 LM5069热插拔控制器。  如果有任何帮助或建议、我们将不胜感激!

谢谢、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    很抱歉、除非您从 on Semi 获得未加密模型、否则您将无法将其导入 TINA-TI。 这不是 TINA-TI 特有的问题。 加密模型仅在加密模型的仿真器中工作。

    我建议尝试使用已经有 TINA-TI 模型可用的 TI FET 作为权变措施。 如果您需要从 TI 的产品系列中选择这些产品之一、请联系我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复。 我将按照您的建议、使用另一个 FET 模型作为临时解决方案。

    ON Semiconductor 提供用于 Orcad、LTSPICE 和 SIMetrix 的 PSPICE 模型、但不提供用于 TINA 的模型。 LM5069的模型仅在 TINA 中工作、但 TI 的任何 FET 都不符合我的要求。 很多仿真工具、但没有一个支持我需要一起仿真的两个部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    虽然 TI 在半零件上的封装与此封装不同、但我们在 D2Pak 封装中有一个器件、在 SOA 中与在半零件上的封装相当、如果此封装是可接受的、我建议使用 CSD19535KTT、 或者、对于更高的 SOA 功能、您可以使用 CSD19532KTT。 如果性能稍低一点是可行的、则也可以选择 CSD19532KTT。 CSD19535KTT 和 CSD19536KTT 在网上都有 TINA 模型。 如果需要、我们可以为您创建一个 CSD19532KTT TINA 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对上述内容的修正、我想说 CSD19536KTT 具有比 CSD19535KTT 更高的 SOA 功能、而不是 CSD19532KTT 具有三个器件中最低的功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 CSD19536KTT 可能作为仿真备用、但对于我的实际设计、我决定在 on Semi 器件上使用的原因是它可以处理超过1000A 的脉冲电流、这在 TI 的任何 FET 中都找不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    可以计算脉冲电流额定值(请参阅此处的说明( e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-4-mosfet-switching-times) ,我们的测试设备的限值为400A。 我怀疑 ON Semi 部件只是1000A 的计算值、因为我不知道能够提供此电流的设备。 如果您注意到 CSD19535KTT 和 CSD19536KTT 具有相同的400A 脉冲额定值、则它们是具有不同裸片尺寸的不同 FET、而裸片尺寸越大、电流和脉冲额定值就越高。
    如果我使用脉冲持续时间为1us 的计算单脉冲电流额定值、它们将是:
    CSD19536KTT >2400A
    CSD19535KTT >1500A
    均远高于半零件的1000A。

    我希望这有助于澄清如何在 FET 数据表中进行脉冲电流额定值、不同的制造商在器件规格方面存在差异、以及我们为何在了解 FET 数据表方面进行博客系列的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    CSD19532KTT TINA-TI 模型已于今天发布到产品文件夹中。 它应在1-2天内显示在"Tools and Software"选项卡下。