This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00440:绝缘电阻监控系统

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00440, TIDA-01513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693476/tida-00440-insulation-resistance-monitoring-system

器件型号:TIDA-00440
主题中讨论的其他器件: TIDA-01513

大家好、我正在寻找 EV/HEV 中的一些绝缘电阻监控/泄漏电流测量系统。 我找到了这款 TI TIDA-00440参考设计、该设计在变压器、电机驱动器中具有类似的应用、但不适用于汽车(EV/HEV)。 那么、同一参考设计是否可以在汽车中工作? 或者有任何更好的汽车级系统可用于相同目的。 如果是、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

                            感谢您查看我们的 TI 参考设计。 相关标准规定了绝缘监测/泄漏电流测量。 TIDA-00440基于 IEEE 43-2000。 您可能需要查找汽车相关标准。 TIDA-00440中使用的概念可能适用-但建议您检查汽车标准中指定的限制和测试级别。 如有任何与 TIDA-00440相关的问题、请告知我们。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Navneeth 的支持。

    最后、我找到了另一个 TI 参考设计 TIDA-01513、它是 汽车高电压和隔离泄漏测量参考设计。 这满足了要求、但在其设计指南中、有一些错误、尤其是在测试结果部分、 您可以在附件中找到这些错误。 对于不同的情况、结果是相同的("所有图中的增量值都相同")、可能是人为错误。 如果我能获得有关 TIDA-01513的更深入和正确的数据、将会非常有帮助。

    此致

    Vivek Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、我将让 TIDA-01513的作者回复您。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、我们对延迟回复您对 TIDA-01513设计的兴趣和后续问题深表歉意。 这似乎是设计所有者在我们的系统中未传输的初始转发。 已联系设计负责人、我们将在未来几个工作日为您提供一些答案。 同样、对于此错误可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    此致
    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您好!

    非常感谢您告知我们有关 Delta 电压的条目。 在内部审查中错过了这一机会。

    在所有图片中都可以清楚地看到系统的行为。 我希望这有助于您更好地了解此设计。 测量电压也可以在图中看到。 将相应地更新设计指南。

    如果您想了解更多详细信息、请告诉我。

    谢谢
    此致
    Rama Kambham