This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:问题:TPL0202-10MRTER

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00663, TPL0501-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/686588/tida-00663-problem-tpl0202-10mrter

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件: TPL0202-10TPL0501-100

您好!

在 TIDA-00663中、有一个数字电位计用于定义两个 STOP 信号的阈值。

但是、任何分销商都不提供该参考。

是否有任何方法可以获得或替代此组件?

谢谢、

Joaquim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    不确定我是否理解了您的问题、但可以通过 TI store www.ti.com/.../samplebuy 申请样片或订购 TPL0202-10

    谢谢
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giovanni、

    很抱歉耽误你的回答。 由于我正在为大学执行一个项目、因此无法通过 TI 申请样片。 我已经尝试过它。

    还有其他解决方案吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joaquim、大家好、祝你好。 显然,目前这一特定装置缺货,而且目前还处于缺货状态。 您是否因为是大学学生而无法免费获取样片? 每个人都应能够收到样片、但根据帐户类型、您可能会受到免费样片数量的限制、并在适用情况下负责运费和手续费。 请告诉我您的情况、以便我能够为您提供帮助。

    此致、
    John Fullilove
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 当我尝试申请免费样片时、我会收到以下消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    这可以用两个 TPL0501-100替代、但需要测试性能。

    谢谢
    GIO