This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV2700:DRV2700

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM48560, LM48580, TPA3255, LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692880/tina-spice-drv2700-drv2700

器件型号:DRV2700
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM48560LM48580TPA3255LM4766

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想知道 SPICE 模型。工作原理。
在网表查看器中被写入:"加密宏。 无法查看内容。"

我能否在 PSpice 中实现 TI 模型?

在我的模型中、偏移为200mV、信号电压为-1.8V 至1.8V、在负输出时、信号电压为0V 至48V。
工作原理是什么?



正则表达、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注释:

    偏移位于 IN-引脚、信号位于 IN+引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对低 THD 感兴趣
    如何改进我的设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您能否随设置提供 TINA 文件的原理图?
    到任一 IN 引脚的信号输入只应为正。 您可以直流失调一个输入、然后向另一个输入提供0-1.8V 信号。 数据表第9.2节介绍了几种不同的输入方法。 为了获得最佳性能、您需要在输出端以差分方式驱动器件、以消除任何共模失真。

    该器件专为触觉和工业压电式设计、而不是音频设计、因此 THD 经过了过度优化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GEN1_5F00_THD.TSC

    您好、Kelly、

    感谢您的回答。  
    我是否可以为我的应用使用任何其他 IC?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    很抱歉耽误你的时间。 我认为您没有共享您的应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我的应用:  

    我有一个200pF 的电容式扬声器。

    带宽为0Hz 至20kHz。

    信号输出必须介于0V 至48V 之间。这意味着失调电压为24V

    siganal 输入为-3.1V 至+3.1V

    电源是锂离子电池。

    您是否需要更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    好的、感谢您提供的信息。 如果您尝试驱动音频、我认为这不是正确的部分。 噪声将过高。
    LM48560/LM48580可驱动30Vpp 高质量音频、但其仅为15Vp。
    我的另一个建议是使用具有宽输入电源电压范围的更高功率音频放大器、以实现48V 输出。 一些建议是 TPA3255或 LM4766。 这些设计用于驱动电阻式扬声器、因此您可能需要添加一个与电容式扬声器串联的电阻负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Steve