This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5863:PMP5863输出噪声测量。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692466/pmp5863-pmp5863-output-noise-measurement

器件型号:PMP5863

我对该参考设计中的输出噪声测量有疑问。 我想知道它们的实际制造方式、使用的设备以及需要注意的事项。 我有类似的应用、我只是在寻找建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔佩伦
    该设计相当旧。 让我看看我是否能找到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    如果您有任何发现、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔佩伦
    设计的人已经无法再使用、因此无法确切了解他所做的事情。 我找到了一些适合您的参考资料:
    www.ti.com/.../slyt489.pdf
    www.ti.com/.../slyy076.pdf
    第一条可能最有用。 我对作者很了解。
    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。