This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:需要设计帮助。

Guru**** 2552430 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/690054/tida-00366-required-design-help

器件型号:TIDA-00366

您好!

我希望开发这个 TIDA-00366、但我对输入电容器感到困惑。 对于这种类型的应用、我不知道电解电容器的额定值是多少。 我知道的是,我必须选择逆变器级电容器.... 但输入电容器的额定值... 我不知道...

输入:1200V 直流

那么、有人可以帮助我并为我提供有关电容器的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranjal Bhagat、您好!

                                             感谢您查看我们的 TI 参考设计。 除了额定电压外, 还有两个因素 :电容值和纹波电流对于 逆变器的正常运行和可靠性至关重要。 如需了解更多相关信息、请参阅 IEEE 论文或 Power electronic 教科书。

    如果您对 TI 组件有任何疑问、我们乐意为您提供帮助。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生、
    现在、我将在 IEEE 论文和电力电子书籍中搜索合适的电容器值。
    但是、如果您对 TIDA-00366非常了解、那么根据该值、电容器的值应该是多少?
    请提出您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranjal Bhagat、您好!

                                               TIDA-00366仅具有用于逆变器级的本地去耦电容器。 此设计的主要目标是展示我们的栅极驱动器、隔离式电流/电压感应以及保护的性能。  大容量直流链路电容应在外部连接,客户可根据多个参数决定电容值。 遗憾的是、这不能为您提供答案–但我希望您已经开始参考论文/书籍。 如果您对 TI 器件有任何疑问、我们乐意为您提供帮助。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个330uf、450V 电容器适合我的设计。

    感谢您的支持。