This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AMC1301:将模型导入到 OrCAD 时出错

Guru**** 2552770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693610/tina-spice-amc1301-error-importing-model-into-orcad

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

将模型导入 OrCAD 会出错  

GVocmtemp 1 2表{TEMP}=(-40.28801.43593、-10.05241.43840、5.20942.1.43938、35.1571、1.44012、64.8168、1.44062、 79.7906、1.44086、
$
错误(ORPSIM-16366):行太长。 限制为132个字符。

可以通过从每行中删除最后几个字符以及逗号后面的空格来解决这一问题

出现的下一个错误、我不确定如何修复:

错误(ORPSIM-15461):X_U7.XInput 的接口节点数不正确。

在另一个线程中提到了该错误、该错误针对 AMC13111模型进行了修复、但未针对 AMC1301进行修复

https://e2e.ti.com/support/development_tools/webench_design_center/f/234/t/685968

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonny:

    关于行过长错误、您可以将其拆分为2行。 第二行应以+和空格开头。 这表示一条线继续到 PSpice。

    关于另一个错误、我们将有人对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonny、

    我查看了该模型、它看起来不会出现接口节点数量不正确的问题。 您是如何将模型导入 OrCAD 的?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、不知道为什么会出现错误。  使用模型编辑器、向导导入以正常方式建模的电路。  打开模型文件以查看为"输入"电路自动创建的器件、它似乎与*。lib 文件匹配、如下所示。  我是说、输入的数量匹配。 其中8个。   

    稍后、在*。lib 文件中、我们会找到函数 input_circuit 的使用位置:  .SUBCKT Input_circuit VINP VINN GND2 POut1 FSO VDD1 GND1 NOut1

    我们可以看到它与下面显示的定义很好地匹配。  那么、再说一次... 我不确定为什么会出现错误。  唯一的区别是、变电站使用"Pout1"而不是"Pout1_15"、与"Nout1"和"Nout1_17"类似、但我认为这不是问题、只是变量名称与变电站中调用它们的顺序匹配。  此时,我认为该错误与库 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonny、

    无法从这张屏幕截图中看出太多内容。 您是否愿意分享您在 Microsoft 写字板中打开的此文件? 该文件是如何创建的?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开的 e2e.ti.com/.../AMC1301.libthe 文件是库文件。  我刚刚使用 MS 写字板 将其打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JC 感谢您的参与、但我不认为这是模型错误;我必须在我的结尾。 如果我得到一些不是的提示、我将创建一个线程。 直到那时、我将把它标记为已解决。