This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28710:反激式交流/直流仿真问题

Guru**** 2551710 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691041/tina-spice-ucc28710-flyback-ac-dc-simulation-problem

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想  使用  TINA 构建具有 UCC28710瞬态模型的交流/直流反激式电路、其原理图基于 tidU412a .Link 文件 :http://www.ti.com/lit/ug/tidu412a/tidu412a.pdf

对我来说、扩展器 SPICE 调制很难。  有人可以帮帮我吗?

已连接变压器引脚排列图。

如果对此有任何评论,我将不胜感激。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 可以在线找到许多 SPICE 变压器模型。 通常、这些模型 对引脚和节点进行了说明、因此您应该能够更改所提供网表中的比率和其他参数。 SPICE 网表与 TINA 兼容、因此您应该能够轻松使用它们。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash! 感谢你的帮助。