This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92513:无法将仿真模型包含到 TINA-TI 中

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/688612/tina-spice-tps92513-unable-to-include-simulation-model-into-tina-ti

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

导入 TPS92513仿真模型时遇到问题。 当我尝试下载描述为"slvmay6a.pdf"的 SPICE 模型时,我只会看到一个弹出窗口,其中包含信息“请稍候,WEBENCHRegistered应用程序正在加载...”。 我´ve 等了5分钟,但没有发生任何事情。 ´ve 我从 URL ""下载了 pspice 库文件 、当我尝试导入它(TINA TI ->文件->导入-> PSpice Netlist ->文件位置->编译)时 、我收到一条错误消息、显示"无效器件:$CDNENCSTART。 43英寸行。

此致

Ammann Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amann:

    您正在尝试在 TINA 中导入加密的 PSpice 模型、因此您收到错误"Invalid device:$CDNENCSTART。 43英寸行。

    我将与 Webench 核实问题并返回给您。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amann:


    我对我一方的反应拖延表示歉意。

    我与 Webench 团队进行了检查、我们为该器件启用了 TINA-TI 导出功能。

    请参阅以下文档、从 Webench 下载导出的 TINA-TI 原理图。 如果您遇到任何问题或有任何疑问、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../TPS92513_5F00_Sim_5F00_Export.pdf

    此致、

    Saket