This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00476:FET 在充电模式下被烧断

Guru**** 2774495 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, CSD88539ND, TIDA-00476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/688780/tida-00476-fet-is-blown-up-in-charge-mode

器件型号:TIDA-00476
主题中讨论的其他器件:UCC28880CSD88539ND

使用电源进行测试非常顺利、完全没有问题。  
但连接到现实世界中的太阳能电池板会带来问题。

充电完成后、可能会发生半桥中的上部 FET 被烧断的情况。   

我使用原始软件对其进行了测试、在修改后的软件中、我可以更改除以外的所有内容

问题仍然存在。

在升压模式下、一切都运行良好

我尝试过的:

-去耦
-放慢程序速度
-消除充电过程中的最后一步  

看起来正极侧的 FET 被熔断(芯片中有孔)。

是否有人可以告诉我应该去哪里?  (Ramkumar S?)

此致、

Rob Keij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    面板的开路电压是多少?

    或者、当电池板电压下降到很低的时候、此行为也会发生。 例如晚上晚些时候或在阴凉处?

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    打开的电压面板 为22V

    当面板跌落非常低时不会出现这种情况  

    它(主要)在电池(几乎)充满时发生(由于电流较低、软件会将控制器复位)。  
    当在电源上发生这种情况时、没有问题。 (我让它在电源上运行几天以进行检查)

    我认为当电池板快速下降时、高压保护没有问题、为了保证安全、我添加了一个33V 瞬态抑制器  

    可能的短升压足够低 (FET 最大为60V)  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    当我将最大 CC_LIMIT 定义 为2、5A 时、一切看起来都正常。

    此外、在2.5A CC_LIMIT 的情况下、I 烧毁了2个 FET。 (我正在测试 1个以上的 PCBA)  

    我使用的是100W 面板、那么最大5A 的某个位置是否会达到高电平?

    本周、我有另一个 PCB、其布局具有一些不同的布线和一些更多的去耦、

    可能是我的布局中的某个东西。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    我在软件中也发现了一些奇怪的东西、第一个延迟是10000 、第二个延迟是0 、因为延迟已经是1000?

    case start_MPPT_State:{
    
    unsigned long del =0;
    init_WDT ();
    Duty_Buck = Duty_buck_lower_threshold;
    
    Panel_enable;
    gate_drive_enable;
    for (;del<10000;del++);
    Direction = 1;// MPPT
    
    Mode_Select 的方向指示器= 0;//从二极管仿真
    
    init_TimerD_buck ()开始;
    for (;del<10000;del++);
    to_ON_Buck_Stage (Mode_Select);
    
    
    Present 状态= global_search_State;
    
    }//开始 mppt 状态
    中断结束; 

    这也可能是一个问题吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的观看。 但是、这可能不是问题、因为此时系统在二极管仿真中工作、因此进入 FET 的较高电流的位置较远。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    根据您的描述、故障似乎不是由高 VDS 导致的。 您的栅极驱动器是否也会在 MOSFET 故障期间发生故障? 如果是这样、可能是由于栅极驱动器首先发生故障并导致 FET 烧断。 这可能是由于布局不理想而导致的。 我假设原理图未更改、您正在使用原始原理图中的所有组件。 R8和 D7是保护栅极驱动器的关键组件。 D7应非常靠近栅极驱动器。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    驱动器"没问题"、它只是 FET。  我看到的是、每次 FET 在同一位置有一个孔(FET 连接到 P+)。
    我已经尝试过软件中的几乎所有内容以及 PCB 上的一些额外去耦。

    每次更换后、新的测试(有时等待阳光) 在电池充满电时出错。  

    奇怪的是、它只发生在连接的面板上、使用电源时从未出现问题。

    但我认为、正如您所说的、唯一的保留是"次优布局"。   当 FET 开关时、我会看到一些"振铃"。
    使用一些额外的去耦、最好是使用比 ut、可能不够好。

    我现在正在进行第4个 PCB 设计(这些更改与驱动程序无关)  

    我希望我能找到时间完成电路板的工作、以便进行测试。  它现在是一个4层电路板。

    问题只有当驱动器处于降压状态时、升压才没有问题。


    当我用我的(电动)船进行充电测试时、我会在桥下行驶、当我回到阳光下时、一切都会重新启动、而不会出现任何问题。

    因此、当电池充满电或几乎充满电时、它会像以往一样好。
    当我完成船上的工作时、有时需要几天的时间电池充满、FET 仅在充电结束时才会断开。

    很抱歉,我说了很多话,但我想尽可能清楚地解释这个问题。  
    希望在测试第4个 PCBA 时有好消息。

    (欢迎各位发表意见:) )

    谢谢、

    此致、

    Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在铲斗上组装了4块新电路板、每一处看起来都很好。

    当充电器充满电时、如果连接面板、PCBA 会重新通风并烧毁、则会出现问题。

    在电源上、电流将会降低、一切看起来都很好。


    Ik 制作2部电影、一 部连接到太阳能电池板、另一部连接到电源:

    www.youtube.com/watch

    连接到电源

    www.youtube.com/watch

    太阳能电池板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    由于软件的原因、这看起来非常像一个问题。 电路从 MPP 中输出、可能是因为电池 CV 设置点已达到。 我看到电池中有一些负电流。 这意味着电池到面板的反向电源传输已有一段时间。 这可能会在 FET 上产生过压。 OVP 快速关断;但如果电平设置过高、FET 可能会发生故障。 请检查代码中的电池 OV 设定点和 FET OVP 设定点值。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    要检查的另一件事是、在发生这种间歇性操作时、自举电源电压是否足够。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    感谢您的回答、

    定义与原始软件定义不同的是、CC 到 CV 限值 现在为500、即14、7V (我测量此值、它是14、7V)

    /PB 充电器
    #define CC_LIMIT         850 // 850 -> 5安培=== >ik meet ca 4A en zie dat hem netjes op 850 regelt
    #define CC_TO_CV_LIMIT      500 //升压电压14.7V
    #define FLOAT_VOLTAGE       467 //浮动电压13.8v
    #define FLOAT_CURRENT_THRESHOLD 95 // 850为5A 850/95 = 560mA
    #define BATTERY_MIN_VOLTAGE   360 // 360 = 11V
    #define LOW_CHARGE_THRESHOLD   10 // 24 //在 MPPT_STATE 中、负载为 dat laadstroom < 24

    #define PAGE_UPPER    950// 45以关闭 PWM 到降压级 MOSFET;保护目的

     

    因此他在   CC_LIMIT (5A)或   CC_TO_CV_LIMIT (14、7V)上退出、 但当它由电源供电时、它运行正常。

    在连接太阳能电池板的电影中、您可以在线圈关闭(未连接电源)之前听到线圈中的滴答声  

     

    我测量了自举电源、它~14V....   这应该是10V?   (但我之前也有一个 PCBA、上面有一个9V 稳压 器、并且有同样的问题)。
    UCC28880DR 的原理图唯一区别 是:

    我将 R15更改为10K  这是因为芯片并不总是启动、并且当它启动时、R15的值不重要、因为 D5  
    阻塞。

    对于 D8,我有一个5v1齐纳二极管 (UCC28880工作电压为5V,导通阈值 为3.92V)


     我怀疑5v1齐纳二极管必须是5V6 、但我不明白为什么这么做是不通风的。

     

    此致、

     

    Rob

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    我想我们几乎有了正确的解决方案

    检查自举电源是个好主意、肯定有问题、10V 电压仍然不稳定。

    我将 R15从10K 电阻器恢复到100K、我添加了一些二极管、将5.1V 齐纳二极管恢复 到5.6V、因此我使用原始原理图。
    但它仍然无法正常工作。

    当我将电源电压提高到22V 时、我有一个清晰的10V VCC。 当我将电压降低至21V 时、VCC 跳至16V

    这对司机来说太多了(但我永远不会丢失一个?)  
    然后、当负载打开 VCC 时、我将电源转至0V VCC 跳转至~11V EN、跳转至稳定的6、6V。

    因此 、PCBA 的这一部分似乎是错误的。

    rgaders、

    Rob

    在之前使用另一版本 PCBA 的测试中、我使用了固定稳压器、但这种情况更糟糕(PCB 布线!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的问题是否会使 FET 变大?

                         


    我构建了高侧浮动降压稳压器、以检查问题出在哪里。 测量值与 PCBA 上的测量值完全相同

    (5V/DIV)

    这是当 我连接12V 电源时的启动、结束电压为9V (D9电压)

    这是从15V 到31V 和 31V 到12V 的起点、 您可以看到 U5 (UCC28880D)在30V 时打开。

    从22V 到21V 的阶跃、VCC 几乎为16V、这对于驱动器(U1)而言是高电平(建议工作电压为14V)

    但绝对最大值为18V、因此驱动器保持正常。 但 我认为、快速变化可能会导致 FET 出现故障。

    连接电源后、电压保持稳定、但使用太阳能电池板时、电压可能会更加不稳定。

    我还在稳压器上使用220R 负载进行测试:

    (5V/div)
    电压超过22V 时、输出变为5V。 对于22V 面板、这可以工作、但220R 的负载会很高。

    在输出端使用470R 电阻器时、电压再次变为高电平。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    这可能是一个问题。 请尝试使用外部偏置电源、以查看这是否是真正的问题。 如果它解决了问题、我们可以考虑将不同的器件用于辅助器件。 电压。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    我移除了电流偏置电源并安装了一个小型9V 直流/直流转换器。 现在看起来很好,没有更多的火焰… )
    我对4个原型板中的2个进行了测试、因此如果一切正常、明天仍可以正常工作。

    那么、我可能对 UCC28880D 做了一些错误操作吗? 或者正在使用我的22V 太阳能电池板对关键型应用。

    所以明天我可以肯定这是个问题,问题已经解决了。

    首先看起来不错,但在电池几乎准备好充电后 FET 仍然在燃烧:(



    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    我不确定到底发生了什么。 MOSFET 发生故障的可能性只有三种:高电压、高电流或高功率耗散。 请尝试逐个消除。 为了避免高电压、您可以在 FET 两端使用大 TVS 二极管(以避免任何布局电感)。 要排除高电流、请尝试使用较低的电源面板和电池路径上的多保险丝。 功率耗散最难消除、因为它将取决于栅极驱动电压/电流的稳定性。 电池即将充满电时、自举电压是否足够? 是否有任何驱动电阻器的值发生变化(部分烧坏)? 由于栅极驱动器在 FET 故障后未发生变化、因此也可以替换它(只是为了确保它没有承受应力)。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    感谢您的回复、


    我使用4个 PCB 进行测试,2个具有烧坏的 FET,并且始终位于 P+上 FET 的一侧 (易于维修)
    另两个 PCB 保留原始状态以供后续测试使用。

    -高压            我已经使用大电视 (33V)进行了测试 、但没有效果
    -   高功率耗散在为5A 充电5小时后、温度保持45度 、这仍然没有问题
    -高电流             目前唯一的好… 现在我将重点介绍这一点

    我知道:

    > PCB 看起来不错、没有奇怪的尖峰、因此布局电感较低  
    >在2个经过修改的 PCB 上、我有一个固定的9V 电源、并且在电池电量几乎已满的情况下看起来也很好
    >更换 FET 时、我始终检查驱动电阻器和驱动器(我还更换了驱动器和驱动器电阻器进行检查、问题仍然存在)
    >当电池(几乎)充满时、始终会发生这种情况
    >仅此问题与太阳能电池板有关、而不与电源有关
    >放大器表上看不到高电流、因此 CSD88539ND 中的上部 FET  导通 (我认为发生时不会进行开关)、因此形成了闭合电路  
      电池、线圈和 FET 之间(   极性保护 FET 的2比1强)


    我的任务:

    -蓄电池路径中的保险丝(我认为多保险丝太慢)我将考虑一个电子保险丝、这使得测试更容易
    - FET 上的示波器以可视化问题。
    -我编程了一个 LED (闪烁),以查看软件在哪个部分处于繁忙状态  


    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    我使用4A 保险丝(在电池上)、但 FET 损坏、因为保险丝熔断。 这一次、电源电压为18V、电流限制为1A

    当充电接近就绪时、FET 再次熔断(14、7V 仍具有足够的充电电流)。

    "升压"栅极信号看起来很好、但随着电荷的增加、下 FET 的栅极看起来更糟。 我认为布局布线是否正常?

    铲斗设置:50ns 和5V/div (未连接棕色和绿色通道

    红线是下 FET 的栅极(通过充电实现主开关 FET)

    这是一幅很好的布局图:

             

    有什么想法、我怎么做?


    如果我将栅极信号与 TIDA-00476数据表进行比较、它看起来是一样的(如果我使用相同的时基):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    栅极波形没有严重问题。 栅极驱动路径中存在一些电感;可能是由于走线较薄。 但它不够高、无法导致开关问题。 否则、在充电期间故障的几率会更高。 很明显、在充电结束时会发生一些错误开关。 请检查电流感测是否正常工作。 电流感测信息用于确定充电结束。

    由于该线程变得非常大、无法管理、我们能否关闭该线程并启动另一个线程?

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、


    感谢您的耐心等待、

    为了进行测量、我必须将一些细线连接到栅极、以便也具有一些电感。
    在下一个布局中、我尝试使用尽可能厚的布线。

    现在、我可以进行电流测量、但我要做一些额外的检查。

    对我来说、可以关闭此威胁并启动另一个威胁

    此致、

    Rob