This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00428:为 TIDA-00428提供的备用板

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00428, LMH1218, LMH1219, LMH1218EVM, LMH1297EVM, LMH1219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/693310/tida-00428-spare-boards-to-loan-for-tida-00428

器件型号:TIDA-00428
主题中讨论的其他器件: LMH1218LMH1219LMH1218EVMLMH1297EVMLMH1219EVM

尊敬的团队:

我的客户想要评估 LMH12xx 系列、他们希望在 TIDA-00428上工作。

我们是否有2块备用板可借予客户?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cihan、

    我们已经构建了数量有限的这些板。 请从 TI store 申请 LMH1219和 LMH1218评估板。 这两个 EVM 以及 SFP 至 SMA 评估板可提供相同且更高的功能。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢! 我刚刚尝试订购 LMH1219EVM、LMH1218EVM 和 LMH1297EVM、但看起来只有 LMH1218EVM 可订购。 另外两个命令将指向一个链接、以获得软件下载的相应选项。

    请查看并建议如何提供 LMH1219EVM 和 LMH1297EVM?

    此致、

    Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihan、

    请访问 您注意到的软件和设计文档的链接。 在注释部分、请指明您需要 LMH1219EVM 和 LMH1297EVM。 对于这两个 EVM、您需要 GUI 软件和 用户手册。 因此、您需要获得批准才能访问此软件和文档。

    此致、Nasser