This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC3846:LTSPICE 中的仿真未按预期运行

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/694347/tina-spice-uc3846-simulation-in-ltspice-is-not-operating-as-expected

器件型号:UC3846
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

下午好!

正如该主题所示、我在  LTSPICE 中模拟 UC3846模型时遇到了问题。 我已经完成了芯片创建和添加到仿真空间的过程、但是当以与数据表中的"典型应用图"类似的方式进行配置时、它不会产生任何输出振荡。 系统运行至某些电压、然后在运行的其余部分保持恒定。

我已经调整了 Rt 和 CT 的值、为我提供了一个理论20kHz 的输出频率。 我认为软启动可能是问题、因此我添加了一个重叠1us 的脉冲电流和脉冲电压。 我尝试了一些不同的设置、包括在数据表图中添加 bjt/二极管/变压器输出、但没有任何变化。 这里是我的图和输出波形。 您可能会注意到、运行时间仅上升至4ms、我在运行结束之前停止了进程、因为我应该已经在该点看到一些振荡。 如果有任何疑问、请询问您可能有的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、以某种方式发布在错误的位置。 将重试。 是否有方法删除此主题?